This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:CSI-2输出在操作期间挂起到较高水平

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1, DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667082/ds90ub940-q1-csi-2-output-was-hang-up-to-high-level-during-operations

部件号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB925Q-Q1

大家好,

我的客户正在使用 DS90UB925Q-Q1 (串行器)设计DS90UB940-Q1 (解串器)。
他 有时看到 DS90UB940-Q1的CSI-2输出在操作期间挂起到较高水平。

他还发现,如果在  这种情况下切换0x6A寄存器的位0 (CSI_DIS),问题就会得到改善。
您是否有此问题的经验?
您是否对其根本原因有任何想法?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    在发现问题时,您的客户是否可以在启动时捕获940锁,通过和CSI-2输出信号? 这两种设备的寄存器转储也将有助于我们的进一步调查。

    此致,
    达沃尔