This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万:USB 2.0 ,带PD,用于三星星系S8设计

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666913/tps25740-usb-2-0-with-pd-for-samsung-galaxy-s8-design

部件号:TPS2.574万
主题中讨论的其他部件:TUSB8044TUSB321TPS6.5981万

您好,

我们正在使用  Galaxy S8 (作为主机)进行新设计,并通过 C型连接器使用USB 2.0 \ 3.0 接口和USB集线器(TUSB8044)。
 
我们需要添加电源传输功能,以便同时通过数据传输为手机充电。
我们已经测试了TUSB321,但它不工作...
您能否帮助我们使用本项目中的定义正确的芯片?  
我们找到了TPS2.574万 选项-您是否同意它是否适合我们的需求?  
 
 
 
附件PDF -我们项目的"HW_BLOCK图表描述"。
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hezi,

    我看了一下您发送的硬件方框图,并提出了一些问题。 您希望使用多少USB Type C连接? 我看到“USB集线器”与智能手机连接。 我假设这将是C型连接。

    但是,您也有这些外部USB端口。 您是否还想通过C型PD将这些外部USB端口连接到"USB集线器"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    我们只使用一个C型连接器。
    从USB集线器到电话,所有其余连接器都是A类USB连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黑子

    由于您都想连接电话,并且能够为设备供电和传输数据,我认为TPS2.574万不是一个好选择。 该设备适用于无数据应用(专用充电端口,电源组等)。 由于您希望传输数据,因此需要在设计中使用多路复用器来帮助检测电缆方向并相应地更改连接。 TPS2.574万没有此功能。

    您可能需要了解的部分是TPS6.5981万。 该部件本身具有内部USB 2.0 MUX以及连接到USB 3.0 MUX的GPIO控制功能。 此芯片还使您能够使用Type-C PD备用模式。

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"