This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:线路图上的IN+amp;IN-引脚连接(&A)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667091/ds90lv001-in-in--pin-connection-on-the-schematic

部件号:DS90LV001

尊敬的TI支持团队

       我们使用4pcs DS90LV001设计LVDS至TTL原理图。当我们对客户的系统(而不是EVM)进行样品测试时,我们发现输入信号上串联的一些电阻器 极有可能随机分解,但DS90LV001很好。电阻器的值为100欧姆,可以防止 LVDS异常断开。但我们 发现 DS90LV001参考设计上的不同连接,即IN+&IN-引脚分别将50欧姆电阻器连接到GND。

我的连接是否正确?   是否存在浪涌电流中断 串联电阻的风险? 如果 我的连接 正常,那么串联电阻器的适当值是多少?

客户‘s示意图:

  

DS90LV001 参考设计:   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉来

    DS90LV001不包括TTL或LVCMOS输出。  此设备只是LVDS缓冲器。  对于LVDS输入信号,RT1和RT2的建议值分别为50欧姆。  RT3的值应为打开。  电阻器RT1和RT2通常组合成一个100欧姆电阻器,以节省板空间。

    100欧姆系列电阻器的熔断是令人担忧的。  这可能是GND参考或充电电缆的问题。  TX[2:0]和TCK信号从哪里发出?

    此致,