This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948锁定输出与IC规格不同。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663274/ds90ub948-q1-ds90ub948-lock-output-is-different-from-ic-spec

部件号:DS90UB948-Q1

各位好,

DS90UB948锁定输出与IC规格不同。

波形如下所示。 通道1是DS90UB947的LVDS输入信号,通道4是DS90UB948的LVDS输出,通道3是DS90UB948的PDB信号,通道2是DS90UB948的锁定输出信号。

您能帮我检查锁输出是否正常吗? 如果不正常,请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林英,

    从波形看,锁似乎是正确的。您将注意力放在Ch2和CH4信号上,UB948的LVDS输出与锁的相对关系更密切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我们还会测试DS90UB924的锁定信号,其锁定信号如下所示。

    我们想知道区别,为什么锁定信号不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林英,
    UB924与UB948不同。
    1. UB948需要允许8路LVDS输入
    2.锁定信号还依赖于输入数据的稳定性
    因此您无法理解它们(UB924和UB948)具有相同的锁定指示状态,但工作原理相同。CDR需要检测正确且稳定的信号,然后输出锁定指示。

    此致,
    Steven