This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:TL110 phy IC和以太网交换机KSZ8999之间的无变压器连接

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, OMAP-L138, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666312/tmdsice3359-transformerless-connection-between-tl110-phy-ic-and-ethernet-switch-ksz8999

部件号:TMDSICE3359
主题中讨论的其他部件:AM3359OMAP-L138TLK110

您好,

我们正在使用AM3359和2.1 的参考板来设计产品。

我们正在使用底板主板上的TL110和LAN8710A phy IC与其他6个OMAP-L138处理器通信。

两个设备之间的最长距离为25 cm。每个设备通过KSZ8999微控制器电路的以太网交换进行通信。 所以我们认为PHY IC 和KSZ8999之间的连接应该是无转换的。所以,请您推荐阻塞电容器及其值,以及我们应该采取的其他预防措施。 还请建议使用推荐的示意图。

谢谢,此致,

Ashok Wakode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这与处理器无关。 我要将此线程移到PHY论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashok,您好!

    您指的是TLK110还是其他产品? 我对上面的TL110感到困惑。

    如果您使用的是TLK110,则可以使用无转换器并遵循以下应用说明:
    www.ti.com/.../slla327.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ross
    谢谢,这是TLK110。
    我不确定两侧phy的49.9 电阻器。
    KSZ8999应用说明推荐33欧姆。
    请说明。
    谢谢,此致,
    Ashok Wakode