This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:TPS2560启用和放大器;输入电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666177/tps2560-tps2560-enable-vin

部件号:TPS2560

尊敬的团队:

我想知道TPS2560在EN和VIN之间是否具有严格的通电顺序? 如果EN电源接通早于VIN,结果是什么? 我在数据表上找不到说明。

谢谢。

此致,

Sammi.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sammi:

    感谢您对德州仪器(TI)解决方案的关注。 由于农历新年假期,我们的回应时间可能较平时为长。 请放心,我们已收到您的问题,希望尽快结束。 如果这确实是紧急情况,我们建议您通过当地支持和/或采购渠道开展工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sammi,

    EN和VIN之间没有严格的通电顺序。 您可以先应用EN,然后应用Vin,或者您也可以应用Vin,然后应用EN,您也可以将VIN和EN绑定在一起,以便同时开机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    感谢您的回复。

    此致,
    Sammi.