This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:请求TUSB80xx EEPROM编程GUI工具和用户手册

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663334/tusb4041i-request-tusb80xx-eeprom-programming-gui-tool-and-user-s-manual

部件号:TUSB4041I
主题中讨论的其他部件: TUSB8040

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用TUSB4041I,并且有一个请求。

他 需要“EEPROM编程GUI工具”来编程EEPROM
2.0 的上行端口和用户手册。

请按以下方式发送至我的电子邮件:
 
inoue@fujiele.co.jp
 

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致
信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我刚刚将文件发送到您提供的电子邮件地址。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    感谢您的回复。

    我从电子邮件中收到了您的信息并发送给客户。

    如果他对这些文件还有其他问题,我会再次咨询。

    感谢您的帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    我已确认您的电子邮件。

    我无法打开您附加的URL。

    方框消息为`此共享文件或共享文件夹的链接已删除或无法使用。`

    你能不能用另一种方式送我去吗?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一山

    我刚刚给您发送了一封包含新链接的电子邮件。 我希望您这次没有问题获得该文件。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    感谢您的回复。

    我可以得到文件。

    我附上了一个问题,请您提出建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    我想确认。

    您发送的文件是用于TUSB8040的,尽管我被要求使用TUSB4041I。

    这是否也适用于TUSB4041I?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一山

    相同的实用程序适用于TUSB80XX和TUSB40XX设备。
    在"Default EEPROM Files"(默认EEPROM文件)文件夹中,您将找到TUSB4041的默认EEPROM数据

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    感谢您的回复。

    我知道驱动程序适用于两者。

    我将与客户分享此信息。

    此致,

    信一