This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666643/ds90ub953-q1-ds90ub953-q1

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

您好,

我们正在使用 DS90UB953-Q1/ DS90UB954-Q1对设计一对串行器和解串器板,用于使用同轴供电的摄像机应用。

请您澄清以下 有关PCB布局的问题。

 

     问题1. 对于串行器/解串器(SERDES) IC的同轴输出信号,我们将保持50欧姆阻抗的轨迹宽度。 但是,在将相同的信号连接到PoC滤波器网络时,我们无法保持轨迹宽度,因为它需要携带更高的电流。

当连接到PoC滤波器时,同轴输出信号轨迹宽度是否变化。 或者,即使是PoC滤波器输入,也需要保持50欧姆的轨迹宽度。

SerDes顶层:


        

SerDes底层:


 

SerDes顶层和底层:


     

问题2. 我们正在将同轴输出信号连接到SERDES IC附近的交流耦合电容器。

需要注意PCB布局(例如:电容器下的空隙),以避免阻抗不匹配。


 

 非常感谢您的帮助。

 

感谢您的期待,

UMA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    保持严格的阻抗控制非常重要。 在954数据表中,我们指定了建议在您的PCB布局上满足的返回损耗目标(954数据表中的表223)。 这些目标同时适用于953和954设计。

    图58给出了PoC网络的布局示例以及如何将其连接到高速跟踪。 请注意,流经PoC滤波器的电流应保持在250 mA以下。

    此致,
    达沃尔