This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:VDDIO,VDDA1P8和VDDA2P5旁路电容器

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666769/dp83867ir-vddio-vdda1p8-and-vdda2p5-bypass-capacitors

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0204万

我开始在 我的项目中使用此DP8.3867万IR,我发现 数据表第12页和第113页上针对VDDIO,VDDA1P8和VDDA2P5的旁路电容器建议为1uF并联0.1uF。 但我也在其他文件“TIDA-0.0204万”中发现旁路电容器是10uF而不是1uF。 有人能告诉我哪种设计更合适吗?为什么? 谢谢你。

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ping,

    DP8.3867万IRPAP数据表推荐是正确的。

    TIDA-204设计的去耦合盖正常,但DP8.3867万IR使用数据表中所示的盖完成了其完整的表征。

    此致,