This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:向下拉锁销

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665641/ds90ub914a-q1-pull-down-of-lock-pin

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,

根据数据表,锁定销在PDB=低时为三态,如下所示。

锁销是否应与下拉电阻器连接?

如果是, 应设置多少电阻器?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    通常,LVCMOS输出不需要下拉电阻器。 由锁定信号驱动的接收器具有下拉功能,即使锁定输出处于三态,也足以使信号保持在其VIH水平以下。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    锁是一个输出引脚,无需下拉。 请参阅914A数据表中的表3,了解输出状态和锁定有效时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我的客户的系统具有诊断功能,并使用了锁定信号。

    因此,它们必须在PDB=Low期间将下拉电阻连接到输出Lo。

    它们应连接什么欧姆阻尼器?

    此致,

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    25K-100k是可接受的。

    此致,
    达沃尔