This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/SN65HVDA100-Q1:Linux/SN65HVDA100-Q1

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVDA100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666427/linux-sn65hvda100-q1-linux-sn65hvda100-q1

部件号:SN65HVDA100-Q1
主题中讨论的其它部件: SN65HVDA100

工具/软件:Linux

您好,

我们要将"SN65HVDA100-Q1"配置为  LIN主模式并获取末端传感器数据。 连接为[TI TUSB4041 ==>(USB->UART桥接器)==>SN65HVDA100 主机]

根据我们的理解,由于这是物理LIN接口层,因此我们不需要更改其中的许多内容。

但是 ,是否有适用于Linux的SN65HVDA100的示例Linux驱动程序?  如果是,您能否提供相同的信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit,

    因为我们的设备只是一个物理接口,所以我们自己不会产生任何驱动程序。 我假设您是指通过TUSB设备的LIN协议驱动程序? 我已将此主题移至TUSB论坛,以查看他们是否可以提供帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshit,Eric,

    TUSB4041只是一个USB集线器设备。 由于它符合USB规范,它将自动加载作为Linux内核一部分的USB集线器驱动程序。

    我认为USB集线器不是这个问题的一部分,因为它对USB到UART桥接器完全透明,即连接到LIN PHY的桥接器。

    我正在将此问题重新分配给支持SN65HVDA100-Q1的工业接口团队,以防该设备出现任何后续问题;但答案似乎是没有源代码示例显示如何实施LIN协议。

    此致,
    豪尔赫