大家好,
我有两个关于通过USB存储器更新固件的问题,请提供帮助。 谢谢
1.要通过USB存储器写入SPI ROM,必须按以下方式设置区域?
区域0:0x2000
区域1:0x2万
参考TI文档“通过I2C从嵌入式控制器更新TPS6598x FW”。
[流程]
步骤1:检查区域地址={0x0.2万, 0x2万}(请参阅TI文档P12)
const UINT32_t rgnPntr1Val[2]={0x2000, 0x2万";
步骤2:如果步骤1正常,请继续执行固件写入过程,否则会出现错误。
因此,为了确保固件更新成功,我们需要确保将区域设置为0x2000和0x2万? 我们是否可以修改地址,甚至跳过此检查过程?
2.是否与低区域文件有关? 因为我们发现 ,在早期的应用程序自定义工具版本中,区域地址可能会更改为“Region0:0x2000 Region1:0x1.2万”。
谢谢