This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:要求PRST定时波形

Guru**** 2611535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665303/xio2001-ask-for-prst-timing-waveforms

部件号:XIO2001

你好

我想知道"图8. PRST计时波形"。
数据表(SCPS 212 I)它是第25页图8中所写的内容。

"顺便说一句"在这里是什么意思?有多少个值?

此处"tsu"的值是什么意思?

Regaeds。

K-Hashi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,K-Hashi:

    感谢您与TI联系,我们正在查看您的请求,我们将很快发送我们的评论。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,K-Hashi:

    “tsu”是指在产生PRST之前需要稳定的时刻,这个值是100 us

    此致,

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,


    感谢您的回复。
    您的解释是否指示输入信号的"/永久"?
    数据表中的图8描述了输出信号"/ PRST"。

    哪一项是正确的?
    在您的图表中,"/ Perst"是写的,您的句子由于写的是"/ PRST"而感到困惑。

    此致,
    K-Hashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto

    我认为您的答案中显示的数字是数据表P.22中的图4。

    请介绍一下数据表P.25上的图8。


    此致。

    K-Hashi。