This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:光纤可用于连接DS90UB953和DS90UB954

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666218/ds90ub953-q1-optical-fiber-can-be-used-to-connect-ds90ub953-and-ds90ub954

部件号:DS90UB953-Q1

大家好,

请就下面的一个问题向我提出建议。

问题1. 您能告诉我光纤是否可用于连接DS90UB953和SD90UB954吗?

我知道背信道将不受支持。
DS90UB953可以使用背面通道配置某些操作模式。
如果操作模式有任何限制,请告诉我操作的是哪种模式
模式下,可以使用光纤链路。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    FPD-Link III设备不支持在串行器和反序列器之间放置的缓冲区,中继器或光学链路。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davore-San,

    谢谢。

    Mita