This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电流流经200k电阻器

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666391/pca9306-current-flow-through-200k-resistor

部件号:PCA9306

您好,

只是好奇,通过200k上拉电阻器的电流是多少,Vref2是5V?  

此致,
DEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Denli:
    它取决于VreF1电压。 下面的一个柱显示了典型应用中电阻器上的电压。 您可以从中找出电流是多少。
    e2e.ti.com/.../223.1793万
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    VreF1为3.3V。

    我还有另一个案例,VreF1是1.8V,Vref2是3.3V。

    此致,
    DEN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱般的酒店
    通过200 k电阻器的电流公式为:(Vref2-(Vref1+Vth))/ 200 k欧姆
    Vth=0.7V
    1)通过电阻器的电流:(5-(3.3 + 0.7))/200 k)= 5微安
    2)通过电阻器的电流:(3.3 -(1.8 + 0.7))/200 k)= 4微安

    这是否清楚?
    Francis Houde