This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:需要查看串行端口上的调试消息

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666449/tusb9261demo-need-to-see-debug-messages-on-serial-port

部件号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他部件:TUSB9261

您好,

TUSB9261演示板具有用于调试目的的串行端口。 由于我的笔记本电脑没有串行 端口,我应该如何设置? 我应该使用RS232-USB转换器吗? 您使用什么程序来查看串行端口输出?

谢谢!

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy,您好!

    是的,您可以使用USB到UART桥接设备。 至于软件,您可以使用任何终端仿真软件,如HyperTerminal或TeraTerm。

    此致,
    豪尔赫