This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:与MAC不断更改PD合同

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666459/tps65986-constant-changing-of-pd-contract-with-mac

部件号:TPS6.5986万

当我们的产品连接到带有USB-C端口的Macbook时,我们看到TPS6.5986万出现一些意外行为。

 

基本上,我们看到Mac说它可以提供5V/3A电压 ,TPS6.5986万已成功请求。  然后,Mac立即执行一个'GET_Sink_Cap', TPS响应该命令。  然后,Mac宣称它只能提供5V/1.5A, TPS成功请求。

 

此时,它将重新启动整个过程。  所以我们只需快速地在5V / 3a和5V / 1.5A之间切换。

 

我们假设 TPS6.5986万端的某件事导致了这种行为,但不确定。  我们确实注意到,当T2请求使用该耗材时,正在设置'match'标志。  也许这会导致这种行为?  关于哪些配置可能有问题的其他想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    当86板接受1.5A电流时,设置电容错配位,因为它确实需要根据接收器功能吸收3A电流。 如果86消耗的电流超过1.5A,PD源(Macbook)将跳闸OCP。 您可以检查VBUS电流以确保其不超过1.5A,还可以将汇PDO上的最小电流更改为1.5A以更好地匹配。

    谢谢!
    Eric