This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP130SSEVM:在接收器应用中使用DP130SSEVM设计文件和链路培训

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666272/dp130ssevm-dp130ssevm-design-files-and-link-training-in-sink-application

部件号:DP130SSEVM

尊敬的TI团队:

我想在4K超高清液晶屏的盥洗盆应用中使用DP130。

1.能否获得评估板手册,原理图和其他相关设计文件作为参考?

2.关于链路培训: 对于汇应用程序,需要切换自动链路培训以设置DP130输出通道的固定级别/值。 这些应由I2C配置。 是否还 需要通过I2C在输入端实施时钟和EQ的链路培训? 还是仍然自动工作? 如果没有:是否足够使用轮询I2C寄存器的外部控制器?

此致,

 Ka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kjer

    我已通过电子邮件向您发送信息。

    此致
    弗朗西斯科