This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:PHY侧面带有阻气门的磁性元件

Guru**** 2482025 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105, TLK106, TLK105L, TLK106L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665790/dp83822i-magnetics-with-choke-on-the-side-of-the-phy

部件号:DP8.3822万I
主题中讨论的其他部件:TLK105TLK106TLK105LTLK106L

您好!

现在,我们使用PHY TL10x/L交换机,其设计说明如下:

- SLLSEB8C - TLK105/TLK106:"需要变压器设备端的共模扼流圈。"

- SLLSEE3D - TLK105L/TLK106L:"需要变压器设备端的共模扼流圈。"

- SLVA531A–TLK1XX设计和布局指南:"将磁性与集成共模扼流器配合使用,PHY侧面带有扼流圈"

现在TI建议 使用DP8.3822万I,不应明确注明扼流圈必须位于器件端。  SNLS505A上推荐的变压器具有两种选件。 我想知道设备端的扼流圈在DP8.3822万I上是否是必需的,因为在开始使用TLK10x/L时,我们 遇到了ESD问题,直到将变压器滑入设备端并将扼流圈放在设备端。

此致,

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    DP8.3822万I不需要CMC。 TLK PHY中的问题已在DP8.3822万I中解决。
    之所以需要使用带有TLK PHY的CMC,是因为在设备断电时,有一个连接TD和RD针脚的小型寄生路径。 如果您没有CMC,来自连接伙伴的链路脉冲可以通过寄生路径并显示在链接伙伴的接收引脚上。 链路伙伴随后会看到错误链路,因为TLK已关闭,但会检测到10Mbps链路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ross:

    非常感谢。  

    电缆端的阻气门存在ESD问题,例如封装松动,设备重置,有时在RJ45连接器的护罩上放电时TLK10x被烧毁。 我们尝试通过多种方式提高EMC性能,但最好的解决方案是翻转变压器并将扼流圈放在phy侧。

    您建议使用哪种电路来获得最佳EMC解决方案?

    此致,

    迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    EMC的最佳方法是在PHY和CMC之间提供TV保护。
    通过隔离变压器保护CMC,并确保系统接地与机箱接地分离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    非常感谢!!!

    此致,

    迭戈