This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:GPIO上的LED_3极性

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664703/dp83867is-led_3-polarity-on-gpio

部件号:DP8.3867万IS

您好,TI:

当门控到其中一个GPIO引脚时,LED_3的极性是否为高电平活动或低电平活动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我相信您使用的是48引脚DP8.3867万,这是指LED2。

    LED极性本质上是自适应的。 根据销上的外部束带,它们使驱动器适应高或低驱动。 有关详细信息,请参阅数据表的LED配置部分。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet您好!

    请在snls504b中搜索LED_3。 请参阅表100中第8.5 .2节(值0110)中的第二句和第三句以及表32。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet您好!

    您是否能够找到所述的LED_3参考? 请按要求确认极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernhard,

    如果您拉低LED_3,针脚将被配置为有效低电平。
    如果您拉低LED_3,针脚将被配置为高电平有效。

    您可以使用寄存器0x18启用LED_3功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ross:

    请阐明您建议的拔出针脚(编号)以及何时拔出。 根据第8.5 .1节的规定,通常只在通电或硬复位时对皮带配置进行采样。 但是,LED_3只能在以后启用。 那么,LED_3极性何时在内部配置? 或者,当LED处于非活动状态时,极性是否可连续配置(动态),您似乎是在暗示这一点?

    LED_3实际上是使用寄存器0x172启用的。 寄存器0x18仅在启用后确定该功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bernhard,

    即使LED_3 (GPIO_0或GPIO 1)在您编程后才配置,但在加电/重置时仍对引脚进行采样。
    因此,如果您已将GPIO _0上拉,则当为LED配置配置引脚时,它将自动成为有源低引脚。
    如果不清楚,请告诉我。