您好,
我希望您确认以下设置的不同之处。
0.1011万:通道D发送时钟
0.101万:通道C发射时钟
0.1001万:信道B发射时钟
0.1万:信道A发射时钟
如果是10Base,则不使用通道C和D。
但是,如果是1000Base,则使用所有通道。
那么,您能否告诉我我们如何选择合适的渠道?
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我希望您确认以下设置的不同之处。
0.1011万:通道D发送时钟
0.101万:通道C发射时钟
0.1001万:信道B发射时钟
0.1万:信道A发射时钟
如果是10Base,则不使用通道C和D。
但是,如果是1000Base,则使用所有通道。
那么,您能否告诉我我们如何选择合适的渠道?
此致,
Geet-San,您好!
>您可以使用为任何数据速率启用的信道A和B。
了解上述内容。
我明白为什么TI为每个通道准备位字段用于10Base-100Base通信。
如果是10Base-100Base,则有单独的TX端口和RX端口。 此外,端口只能相互使用。 因此,用户可以选择以下端口之一来输入/输出数据。
0.1011万:通道D发送时钟
0.101万:通道C发射时钟
0.1001万:信道B发射时钟
0.1万:信道A发射时钟
因此,当用户使用10Base或100Base时,用户需要注意此设置,但对于1000Base,我们可以选择 上面的任何设置。
此致,
您好ROS-SAN,
感谢您的回复。
>在寄存器0x170中引用的传输时钟与线路驱动器时钟有关。 这不是GTX CLK或GRX_CLK。
>在1Gbps下运行时,信道A/B/C/D以物理全双工模式运行,在该模式下,它们通过同一对传输和接收数据。
>此输出时钟选项只允许您监视PHY中时钟恢复的时钟精度。
从上面看,我理解如下。
*使用从"CLKOUT"引脚的时钟,该时钟从CDR恢复。
如果以上是正确的, 当他们为CLKOUT设置接收时钟时,我认为来自CLKOUT和“RX_CLK”的时钟是相同的。
因为RX_CLK是从CDR恢复时钟。 因此,我无法理解您为什么说 "这不是GTX CLK或GRX CLK。"
如果我理解,请你纠正我吗?
>这些位涉及MDI (电缆接口),而不是xMII (MAC朝向针)。 您到底想要做什么?
是的,理解。
我听说客户只想将此时钟(CLKOUT)用于SOC的源时钟,而不是用于PHY本身。
提前感谢!