This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:使用PTP的参考设计

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665080/dp83867ir-reference-design-with-ptp

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:DP8.364万

我正在寻找以下条件的参考设计;

・Ω 千兆以太网(DP8.3867万)

・描述PTP的详细信息和设计(IEEE 1588时间戳支持)

我在TI设计中找不到匹配信息。

如果有参考设计,请告诉我。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    我们没有此参考设计。
    DP8.364万有许多有关PTP实施的支持材料。
    类似的原理也适用于DP8.3867万。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗斯桑

    感谢你的建议。

    关于DP8.364万,我觉得使用PTP非常容易,因为只有寄存器设置(数据表第104页)。

    DP8.3867万是否具有类似的设置寄存器?  

    我没有找到这些注册表,如果有我忽略的信息,请告诉我。

    此致,

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    DP8.3867万IR支持IEEE1588 SFD。 DP8.3867万IR中不支持时间戳。
    您可以使用SFD功能,在帧到达和从MDI发送时获得准确的参考点。