This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN收发器建议

Guru**** 2481895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665701/can-transceiver-suggestion

主题中讨论的其他部件:TCAN1043
请推荐以下规格的CAN收发器
1.符合ISO1.1898万-1 (CAN 2.0B)协议
2.速度最小1Mbps
3.带高总线故障电压保护
4.静音,睡眠和待机模式
5.母线端子的IEC ESD保护
6.电源端子上的欠压保护
7.驾驶员主导超时
8.热关机保护
9.医疗等级

10.微控制器故障反馈
11.带本地唤醒输入

12.首选内置隔离器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sivasuryan.R,您好!  

    感谢您与我们联系。 我们的新型CAN设备 TCAN1043 与您列出的要求完全匹配。 我唯一的问题是:

    9.对于医疗等级:我不熟悉医科的规格,你对此有没有其他的信息

    12.首选内置隔离器:您正在寻找哪种隔离,哪些信号必须隔离?

    我很期待收到您的回复

    此致

    Dierk Bronner   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dierk:

     感谢您的建议和快速响应。 另外,对于医疗等级,部件规格应与IEC 6.0601万版本4标准匹配。 关于隔离,CAN收发器输入逻辑和输出总线应隔离。

    谢谢!

    Sivasuryan先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sivasuryan:

    对于此类应用,与隔离设备配对的TCAN1043工作正常。 我发现IEC 6.0601万规格通常与我们的隔离设备相关。 让我与我们孤立小组的一位专家讨论这一问题,我最迟在星期五提出一项建议。

    此致
    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Sivasuryan:

    感谢您的耐心等待。 为满足您的要求,ISO774x 系列将与 TCAN1043完美结合。数字隔离器符合 EC 6.0601万规格,适用于医疗应用。  

    您还可以  让ISO1042有一个外观,此收发器提供一个设备解决方案,但您必须牺牲某些功能。

    我希望这能帮助您解决问题,如果您需要其他任何东西,请告诉我!

    此致  

    迪尔克