This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:均衡器设置与不同电缆之间的关系

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666259/tusb213-the-relation-between-eq-setting-and-different-cable

部件号:TUSB213

您好,

我们的环境。

均衡器级别2,要求=3.9kohm。

直流升压,中直流升压。

我们执行眼图测试时,使用相同的TUS213设置 ,但使用不同的USB电缆。

结果是不同的。 电缆更长,性能更好。

如果我们想要获得更好的性能以获得更差的结果,如何优化设置?

使用电缆1,142 cm 使用Cable2,160 cm

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Otto:

    长度不是影响信号的唯一变量,在这种情况下,电缆2的质量较高,因此损耗比电缆1更低。

    此致,
    迭戈。