This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:以125MB/s的输入速度支持Madi吗?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH1208, LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666165/lmh1208-can-support-madi-at-125mb-s-input

部件号:LMH1208
主题中讨论的其他部件:LMH0318LMH0303

您好,

客户想知道LMH1208和LMH0318是否能 以125MB/s的速度准确支持Madi?

能否告诉我这两个部件是否可以支持?

此致,

尼基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicky,

    是的,LMH1208和LMH0318都可以支持Madi输入。 请注意,在Madi速率下,信号将仅由这些设备的CTLE均衡。 LMH0318 CDR不能以125 Mbps锁定(LMH1208仅为电缆驱动器)。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    您能否推荐最适合的电缆驱动器来支持Madi(AES-10)?

    此致,
    尼基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicky,

    如果只需要支持Madi,我会从简单性和成本角度推荐LMH0303。 如果您选择使用此设备,请在运行Madi时将HD/SD控制设置为SD模式,以防止边缘速率过快。

    此系统中是否正在使用任何其他SDI数据速率?

    此致,

    Michael