This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:5V至3.3V电平转换

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666388/tca9617b-5v-to-3-3v-level-shift

部件号:TCA9617B
主题中讨论的其他部件:TCA9617A

您好,先生  

TI是否有电平转换解决方案可以支持5V至3.3V

由于我发现TCA9617A需要进行VCCA < VCCB

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,
    I2C是一种双向协议,因此,您可以在主从之间切换。 将从属控制器放在Vcca一侧,电压为3.3V,然后将主控制器的电压为5V,电压为Vccb。 我还建议使用TCA9617B,它已关闭高阻抗总线。
    Francis Houde