This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-CTM微型IDK-EVM:USB-CTM微型IDK-EVM

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662442/usb-ctm-minidk-evm-usb-ctm-minidk-evm

部件号:USB-CTM - MINIDK-EVM

您好,

我选择了Switch SW504 ( 4_2_lane ),但从4通道到2通道DP的转换不会发生。

请您确认 该行为和程序。

是否需要任何特定的显示设备来检查开关。

最佳,

Srinivas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已为该TT分配了相应的工程师。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas,

    翻转开关应导致PD硬复位,并重新配置2或4通道的针脚分配。  如果主机不支持该分配,它将不会进入DP alt模式,并且没有视频。  坞站具有DP到HDMI转换器,因此   使用何种HDMI接收器设备都无关紧要。  如果您使用mDP输出,某些显示器可能不支持2和4通道操作。  我无法提供关于哪些显示器支持 2或4车道操作的指导,但我个人遇到的显示器仅支持4车道操作。  

    此致,
    Brian