This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps6.5982万-EVM:对USB类型c到类型c电缆的带宽进行基准测试

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662309/tps65982-evm-benchmark-the-bandwidth-of-a-usb-type-c-to-type-c-cable

部件号:TPS6.5982万-EVM
主题: HD3SS460中讨论的其他部件

尊敬的各位:

我目前正在测试几根USB Type-C至C型公电缆,所有电缆都工作正常,但要完成测试,我需要对USB 3.1 Gen2的带宽进行基准测试,最高可达10Gbps。 我是否可以使用2个或更多 TPS6.5982万-EVM和FTDI或Aardvark对电缆的带宽速度进行基准测试?

第一个问题是这是否可能?

第二个问题我需要做什么?

此致,

Mitchel Rietdijk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchel,

    我们的PD控制器不处理和/或连接到超高速信号。 超高速信号从C型连接器传输到EVM上的DP扩展端口。 您可能希望使用超高速mux论坛开始新的帖子。 您可以从HD3SS460设备(3.1 超高速mux)开始讨论带宽问题。

    我希望这对您有所帮助,如果这能解答您的问题,请选择 "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mitchel,

    请选择  此解决我的问题   

    非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)