This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:缓冲器到时钟信号

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, SN74AUC2G53, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665878/ds90lv011a-buffer-to-clock-signal

部件号:DS90LV011A
主题中讨论的其他部件: SN74AUC2G53, SN74LVC1G3157

大家好,

我正在寻找连接到2个不同时钟的低抖动缓冲区。

我生成2个时钟:一个来自外部源,另一个来自内部,然后我需要选择要工作的时钟(内部或外部)

谢谢!

Shlomi

e2e.ti.com/.../BUFFER-TO-CLOCK-SIGNAL.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,您好!

    DS90LV011A不包含mux功能。  我认为像SN74AUC2G53这样的无源开关对于40 MHz应用来说很好。  

    www.ti.com/.../sn74auc2g53.pdf

    还有一些逻辑设备可以通过有源电路执行此功能。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    我的时钟为3.3V,SN74AUC2G53的推荐工作条件为0.8V至2.7V。

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,您好!

    查看SN74LVC1G3157。  此设备将以3.3V的电压运行。

    此致,

    李