This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:TPS6.5982万存在一些问题

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663528/tps65982-there-are-some-issue-for-tps65982

部件号:TPS6.5982万

尊敬的先生:

         TPS6.5982万存在以下问题:

  TPS6.5982万的CC通信采用哪种判断? 电流或电压?

2.如果CC通信使用电压来判断,那么它的范围是多少? 例如:USB-C 3A端口 不能低于0.85V。

3.不同的F/W对于CC判断有不同的电压范围,对吗?

祝您一切顺利

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    我不确定我是否理解您的问题,但PD通信在CC线路上使用BMC (双相标记编码)。 电压由PD控制器(Rp和RD电阻器)设置,用于电流和电压负极,翻转,连接/分离等

    C型或PD控制器处理CC线路上的所有通信。 请参阅 http://www.usb.org/developers/docs/上的Type-C规格和/或PD规格 

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

            我明白了。 谢谢。

    祝您一切顺利

    Jason