This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:重新启动时间(关闭电源->打开电源)和重新启动电源电压(所需的降压)

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23, SN65LVDT101, SN65LVDT100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665592/sn65lvdt100-restart-time-power-off---power-on-and-power-restart-voltage-required-falling-voltage

部件号:SN65LVDT100
主题中讨论的其他部件:SN65LVELT23SN65LVDT101

Hellow支持团队

我有两个问题。

1.重新启动SN65LVDT100,SN65LVDT101和 SN65LVELT23时,从关机到开机需要多长时间?
   我的客户正在考虑在小于1毫秒的时间内进行操作。

2.关闭电源(SN65LVDT100,SN65LVDT101和 SN65LVELT23)后打开电源时,需要什么电压降压?
  客户正在考虑将其降低至1伏。

此致,
索帕托帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    关闭电源和打开电源之间的~1毫秒应该不会有任何问题。 此外,对于所需的电压过低,没有特定要求。 但是,请注意,在此期间设备输出将不确定。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yaser

    谢谢您的回复。
    我会向客户解释这些信息。

    此致,
    索帕托帕