This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:最大功耗,最坏情况下

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, TPS726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665923/xio2001-maximum-power-consumption-the-worst-case

部件号:XIO2001
主题 :TPS726中讨论的其它部件

您好,

 

我已经阅读了其他E2E职位上的一些类似问题,

但我想知道XIO2001 1.5V的最大电流消耗,以选择合理的电源设备。

它似乎在很大程度上取决于使用案例。 但我想知道的是最坏的情况。

数据表(SCPS212i)中有标称功耗数据,P17上的6.5。

以下是数据表中的表格。

我们能否认为以下情况是最坏的情况?

  

“XIO2001实施指南”(SCPA045D)中的参考原理图使用1A类LDO (TPS726)。

如果考虑到最坏的情况,用户是否应该准备1A课?

此致,
OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    通过电子邮件处理

    此致,
    Roberto