This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TUSB9261DEMO:安装CCS v 7.4 时要安装什么产品系列?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665527/ccs-tusb9261demo-what-product-family-to-be-installed-while-installing-ccs-v7-4

部件号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他部件:TUSB9261CC2538

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试安装Code Composer Studio v.7.4 ,以便为 TUSB9261 演示板构建固件。 我被要求"选择要安装的产品系列"。 TUSB9261 使用ARM Cotex-M3微控制器,但我看不到该选项。 我是否应该选择"TM4C12x ARM Cortex-M4F基于核心的MCU,它看起来最接近?

谢谢

Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy,您好!

    我已将此问题分配给我们的固件开发人员。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    它只是一种通用的ARM Cortex M3,因此只需要ARM编译器工具。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    CCSv7有一个处理器列表可供选择。 下图为屏幕截图。 您能告诉我 我应该为TUSB9261选择哪一个吗?

    非常感谢您的帮助!

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,图片未显示在帖子中。 我在  这里列出了它们。

    MSP430超低功耗MCU

    SimpleLink MSP432低功耗+高性能MCU

    SimpleLink CC13xx和CC26xx Wireless MCU

    SimpleLink Wi-Fi CC32xx Wireless MCU

    CC2538 IEEE 802.15 ................................................................45无线MCU

    C2000实时MCU

    TM4C12x ARM Cortex M4F基于内核的MCU

    Hercules安全MCU

    Sitara AMX处理器

    OMAP-L1xDSP + ARM9处理器

    DaVinci (DM)视频处理器

    OMAP处理器

    TDAx驱动辅助SoC和Jacinto DRAx信息娱乐SoC

    C55x超低功耗DSP

    C6000功率优化DSP

    66AK2x多核DSP + ARM处理器和C66x keystone多核DSP

    mmWave传感器

    C64x多核DSP

    UCS数字电源控制器

    PGA传感器信号调节器

    请告诉我应该为TUSB9261选择哪一个。

    谢谢!

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    这些似乎都不适用于TUSB9261。  我会尝试"Sitara"。  安装后,您可以根据需要添加更多软件包。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,非常感谢,Brian!

    Amy