This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:差分ADC开关?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664885/hd3ss3411-differential-adc-switch

部件号:HD3SS3411
在“线程: TMUX154E”中讨论的其他部件

大家好,

我们的一个T/M客户希望将两个差分源切换为ADC,并考虑使用HD3SS3411作为缓冲器(TMUX154E和其他具有可产生突起的集成CP)。

根据数据表中第7页的概述,我们能否澄清以下内容? 这是否意味着它会导致模拟信号发生意外变化(范围为~9kHz - 850MHz @ 200MHz BW)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

      请提供您要切换的信号的完整电气特性。 从理论上讲,只要信号符合HD3SS3411 推荐的工作条件,就不会有任何问题。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    1.41V共模,1.59Vpp差分。 对于我的原始问题,追踪参考意味着什么? 请您进一步澄清这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    似乎信号与开关兼容,自适应跟踪是为了确保开关在共模电压下的响应相同,这是为了不影响模拟信号。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    谢谢,非常感谢。 我还被要求提供更详细的设备内部结构图。 如果可能,请通过电子邮件发送给我吗? SEL针脚控制电压低于开关电压范围,这意味着CP电路或PFET提供所需的栅极电压?