This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最差PC (最大Vcc/icc/Vo/IO)

Guru**** 2930500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9555, PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662263/worst-case-pc-max-vcc-icc-vo-io

主题中讨论的其他部件:PCA9555PCA9545A

我找到了数据表,但缺少 一些 信息。

PC需求提供最坏情况的PC (最大Vcc/icc/Vo/IO)

我以前找的是TI工程师,他建议将我的问题更新到TI E2E中。

零件描述

Θja (C/W)

Θjc (C/W)

最大Tj

功耗

供应商

S IC SN74LVC1G17DCKR SC70 5P缓冲器

280

66

125.

TI

S IC PCA9555RGER VQFN24P I2C IO扩展器

45.

150

TI

S IC SN74LVC1G04DCKR SC-70 5P安装图

278.

93.

150

TI

S IC PCA9545APWR TSSOP 20P交换机

83.

150

0.4

TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以对上面列出的两个逻辑设备进行评论。

    SN74LVC1G17DCKR的最大Tj为150C,而不是125C (这是最大TA)。

    SN74LVC1G17DCKR和SN74LVC1G04DCKR的功耗取决于切换频率和负载条件。 我建议使用本应用报告中列出的方法: CMOS功耗和CPD计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已经为您请求的PCA9555和PCA9545A设备提出了热建模请求,我应该需要几天时间才能收到theta-JC的结果。

    功耗取决于多种条件,例如Vcc,您发送的数据以及频率(对于I2C开关和IO扩展器SDA/SCL引脚)。 GPIO扩展器还取决于您是将其用作输入还是输出,以及设置(原理图)。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    就Theta JA而言,PCA9545APWR的热量数据为97.7C/W 我还没有收到其他请求的数据。 我的另一位团队成员联系过我,当有更新时,他会回复您(我将在接下来的两周内不在办公室)。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉打扰您,如果我计算"此照片显示的Ptot"参数,是否足够?

    如果我缺少参数,则参数通常使用什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道你的问题是什么,但我将尝试回答我认为你想说的话。

    如果您拥有设备所能看到的功耗,那么您可以计算结点温度(TJ),前提是您知道环境空气温度(TA)并具有从空气到结点的热阻(JA)

    有几件事必须突出,因为这种方法是简化的,并作出许多假设.

    从空气到设备接头的热阻是使用此封装的JEDEC标准实现的。 它假定主板上没有其它组件会增加功率消耗并影响被测设备的结温。 它还采用了板定向和标准化空气环境中的自然对流。

    除非您有高级热建模软件,否则通常最好测量壳体温度(TC)并使用从壳体到结点的热阻(JC),这不依赖于JEDEC标准,而更不依赖于外部因素。 您必须测量输入功率和输出功率,然后计算它们之间的差值,即部件中的功率耗散(PDISS)。 然后,您必须测量TC。 这将允许您计算TJ


    通常您必须测量功耗,但如果不测量,您可以使用工作电压下的最大静态电流来确定最小功耗。  

    此处 是指向其他参考材料的链接。  

    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    如果我没有回答您的问题,请告诉我。

    -弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我非常感谢你的帮助。
    对不起,我的意思是IC在最坏的情况下(我不知道使用的是什么设计Vcc,Hz…)
    1)总功率
    2) Tc或(JC)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您需要部件的绝对最大功率耗散,您可以从Tjmax (150C,但请记住,这会增加拟合数),TAmax (85C和theta ja (45C/W)推断出来。

    请记住,此软件包假定为JEDEC标准。  此外,如果部件在接头处暴露于超过100C的温度下,设备的可靠性会受到影响,这会影响安装率。  您可能需要使用100C的Tj,这将为您提供333mW的最大功率,而不会损失可靠性。

    我们不指定最大大小写温度。  外壳耐受超过最大结温的温度,因此如果您想保持保守,可以将其用作最大值。

    Francis Houde

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    IC最差工作温度不 超过70C。

    我将 应用1.44W  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想明确说明,这不是部件耗散的部件,而是包装可以处理的部件,以及防止部件超出操作规格的部件。  除非这是一个灾难性的错误,否则我们就不会分散这一巨大的力量。  我们将按毫瓦而不是瓦的顺序消耗。

    Francis Houde