This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD96EVM:数据供电线路(2线)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD96EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666038/sn65hvd96evm-power-over-data-lines-2-wire

部件号:SN65HVD96EVM

您好,

我想使用两个SN65HVD96EVM创建一条通电数据线路(2线)。

为此,我使用了与应用报告SLLA336–2013年1月(图5)相同的电路,在2线总线上创建了交流耦合。

U1收发器上的D信号的频率为115kHz,数据线路上的供电电压为Vcc = 5V。

结果是A和B信号在相同的直流值之间振荡,因为交流耦合消除了每个直流分量。

因此,U2收发器的R信号不等同于U1收发器的D信号,我只观察上升边缘或下降边缘。

结果是正常还是我犯了错误?

该电路是否可以获得与D信号输入相同的R信号输出?   

是否可能有2个HVD96的数据供电线路,其中R信号输出与D信号输入相同?

 

在本应用报告中,您还将讨论交流耦合系统中的三级变送器。

三级变送器的用途是什么?

是否可以使用三级变送器的数据供电线路? 这是否可以解决我的问题?

此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul,

    您观察到的是设备的正常操作。 理想情况下 ,直流信号被过滤掉,HVD96仅接收交流二级信号。 因此,输入1010在接收器端变为0000。但由于系统不匹配,A和B不同时切换,因此您获得了每个过渡的脉冲。 三级信号可以解决这个问题 ,因为它的价格更复杂。 如果 您的目的是 在 同一总线上传输功率和数据,您可能还需要 查看此设计 http://www.ti.com/lit/ug/tidu993/tidu993.pdf ,它仅 使用常规RS485设备。 如果您对 这两种设计有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    好