This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:连接两个控制输入时所需的启用/禁用时间

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666013/sn65hvd78-required-enable-disable-times-when-both-controlling-inputs-are-connected

部件号:SN65HVD78

大家好,

在我们的设计中,两个输入/RE和DE都连接在一起,因此设备可从接收器启用直接切换到发射器启用–而不会在两者之间同时处于禁用状态。

您能否告诉我们此案例所需的启用时间?

必要的最小禁用时间是多少,这会导致发射器和接收器的启用时间过长?

目前,我们只需等待约40 ns,而不是3…8 μs,工作正常–但我们不确定这是否足以确保在所有情况下稳定运行。

此致,
Frank Brütting ö m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    在您的应用程序(将DE和REB连接在一起)中,您不应看到3到8us启用时间。 只有  当TX和RX都关闭且设备 进入低功耗模式时,才会出现这种较长的启用时间。 如果DE和REB同时切换,TX或RX将保持打开。 设备不会在所有情况下进入低功耗模式。 如果您对启用时间有更多疑问,请告诉我。

    此致,