This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:没有与带有FTDI适配器模块UMFT4222EV的TPS6.5982万-EVM连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665983/tps65982-no-connection-to-tps65982-evm-with-ftdi-adapter-module-umft4222ev

部件号:TPS6.5982万
在“线程”中讨论的其他部件:TPS6.5981万EVMTPS6.5981万

您好,

对于在备用模式下具有USB C型的项目,我购买了TPS6.5982万-EVM。 为了在主板上刷新新固件,我尝试通过SPI和I²C连接基于FTDI的适配器到主板。

所有用户指南都没有说明哪个FTDI芯片可以通过应用和主机接口工具与TPS6.5982万通信。 因此我购买了模块UMFT4222EV,它可以通过USB与SPI或I²C Ω 设备进行通信。 我不想购买具有相同功能的昂贵Aardvark I2C/SPI主机适配器。

通过将FTDI模块与TPS6.5982万-EVM连接并安装正确的FTDI驱动程序,我仍然无法通信或刷新电路板。 在应用程序工具中,我收到以下错误消息:

I2C地址扫描期间发生异常:未检测到FTDI I2C通道(I2C_GetNumChannels),正在退出...

键入'exceptions.exception'>

 

回溯(最近的调用最后):

文件"acConfigurationGui.py",第2093行,位于sweep_handler中

文件"HW_interface.pyc",第166行,位于HW_OPEN中

异常

FTDI模块是否能够通过TI工具进行通信? 如果没有,您能否为我提供一份可能的模块列表?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    欢迎使用E2E!  您是否可以获得TPS6.5981万EVM的操作? 它基本上是同一个设备,具有不同的封装,但它附带有一个FTDI板。  FTDI板可以断开并与TPS6.5982万一起使用,强烈推荐使用。

    借助FTDI板(随附TPS6.5981万 EVM板),您将能够在TPS6.5982万 EVM上对固件进行编程。

    另外,请确保下载应用程序自定义GUI,而不是主机接口GUI: http://www.ti.com/lit/ug/slvuar8a/slvuar8a.pdf。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。