This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:下行开机,有时会进入挂起模式

Guru**** 2922840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665399/tusb2046b-power-on-downstream-it-sometimes-goes-to-suspend-mode

部件号:TUSB2046B

您好,

我在使用TUSB2046BVFR时遇到一些问题。 它可与2个下游端口完美配合使用,没有任何问题。 集线器在两台PC (windows 7笔记本电脑和windows 10)上都能正常枚举,我可以与两台下游设备通信。  

两个下游设备都可以通电和断电。 当我关闭它们(两个共享 LM7805)并再次打开时,通常工作正常,但有时TUSB2046进入SUSPND模式。

我不明白为什么有时它能很好地工作,下一次开机(我只是开/关测试),它不工作,我再开一次,它再次工作。 为什么会有这么多的波动???

谢谢!

Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好V.Sanz:

    下游端口的DP和DM信号应与15K电阻器接地。
    所有OVRCUR/输入都应具有上拉电阻。

    是否有未使用的端口?
    未使用端口的DP和DM信号应与15K电阻器(如活动端口上使用的下拉电阻)接地。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    我已通过15k电阻器将下游端口的所有DP和DM信号连接到接地。 (抱歉,我忘记粘贴sch的输入部分)。

    所有OVRCUR都通过15k上拉电阻连接在一起(联动模式)。

    在上游,我有带有1k5上拉的DP。 我是否还应该在上游DM上安装1k5上拉式? 两个(DP和DM)都与另一个15k电阻器接地?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将所有上拉电阻器和下游端口接地
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好V.Sanz。

    您是否尝试重现相同的行为,但将下游设备直接连接到USB主机? 其它USB设备是否出现此问题?
    您能将完整的示意图发送给我吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最后一次测试,完全是用这种方法

    它有同样的问题

    两个设备都连接到集线器。每个设备都有不同的VID/PID

    现在我关闭1个设备

    如果我再次打开它,有时工作正常,有时会发生:

    它总是两个相同的设备。我只在每个设备的电源中连接了一个交换机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Joel

    是的。 将设备直接连接到USB主机后,当我关闭/打开它们时,它们将正常工作100 %。问题仅发生在我的集线器上。

    我在最后一份答复中,已把这份图则准确地粘贴在了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好V.Sanz:
    请加载usbview.exe (这是Microsoft免费提供的调试应用程序)。 安装实用程序,在左侧窗口中选择未知设备,选择选项>配置描述符,然后选择选项->自动刷新,然后按F5。 您应该能够在右侧窗口中看到显示中枢报告的大多数描述符。 请发送这些描述符的捕获。
    此致,
    Joel