This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:HD3SS3212用于多路复用10GBASE-SR SFI接口(10.3125Gbps,NRZ)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665920/hd3ss3212-hd3ss3212-using-for-multiplexing-10gbase--sr-sfi-interface-10-3125gbps-nrz

部件号:HD3SS3212
主题中讨论的其他部件: DS100MB203

大家好,

对于新的项目,我想使用 此HD3SS3212 将连接到SFP+的10.3125Gbps SFI接口多路复用,以每2个输入连接到SFI至10GBASE-KR背板PHY。 是否有像我这样的类似应用程序?

此致

Norbert Puschmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Norbert,

    HD3SS3212支持高达10Gbps。 此外,此设备还适用于USB应用程序。 请查看DS100MB203,它是10GE,10GBASE-KR,XAUI等的MUX/缓冲器2:1/1:2。此设备似乎支持您的应用。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队