This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:下行串行连接

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665854/tusb4020bi-downstream-serial-connection

部件号:TUSB4020BI

尊敬的团队:

我的客户现在有了一种新设计,他们需要在设备上以及在该设备的坞站上使用2.0 中枢。 集线器在扩展坞上的上游端口 将连接到设备集线器的下游端口。 坞站还将以太网到USB转换器连接到坞站上集线器的下蒸汽端口。

此配置是否需要任何其他软件工作,或者标准Linux/Android USB驱动程序是否正常工作?

TUSB4020B和TUSB2046目前正在为该项目进行评估。

此致,

Caglar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caglar:

    USB集线器驱动程序是操作系统的标准配置,因此无需额外的软件。 请注意,TUSB2046是较旧的集线器,仅支持USB全速和低速,而不支持USB高速。 连接到TUSB2046的USB高速设备将默认为全速。

    此致,
    JMMN