This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:精密电阻参考

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666025/tusb4041i-q1-precision-resistor-reference

部件号:TUSB4041I-Q1

您好,

根据TUSB4041的数据表,输出USB_R1需要9.53kOhm 1 % 的电阻器。

如果使用的电阻稍有偏差(可能为10k,9k31或18k||20k=9k47),会有什么影响?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andreas:

    USB_R1电阻器会影响发射器强度,较低的值会增加强度,而较高的值会降低强度。  100-200欧姆的变化可能不明显,但 在眼图上可以看到500欧姆的变化。  我建议使用较低的值,除非您的TUSB4041非常靠近连接器。

    此致,

    JMMN