This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TJA1040

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665856/tcan1042h-tja1040

部件号:TCAN1042H
主题中讨论的其它部件:SN65HVD1040

您好,先生  

我想使用TCAN1042替换TJA1040,但TJA1040引脚5与SN65HVD1040相同,并且有 开口销  

我可以知道使用开口销的条件是什么吗? 或者在目前,大多数应用程序都不需要使用开口销?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai,

    开口销功能用于驱动CAN总线上的共模隐性电平,作为稳定此电平的一种手段,有助于解决任何细微的偏差。 此操作的主要目的是帮助消除设备在操作过程中可能发出的任何电磁噪音。 TCAN1042和我们TCAN系列中的其他器件在多个方面得到了改进,其中之一是电磁合规性,并且能够在不使用开口销的情况下通过辐射认证。 这促使我们决定在未来的设备上不包括开口销。

    在这种情况下,应用程序到底是什么?

    此致,