This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2033:电流限制超出数据表阈值

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664251/tps2033-current-limitation-occurs-beyond-the-datasheet-threshold

部件号:TPS2033

大家好,

我们正在USB实施中使用TPS2033D作为电流限制器。

一旦器件通电,TPS2033D的使能引脚就会持续地拉高至3.3V。

作为测试,我们将可变电阻性电荷连接到由芯片输出控制的USB VBUS (5V)。

通电后,我们将电阻负载所产生的输出电流从100mA增加到3.5A。

根据我们对数据表内容的理解,我们预计芯片的电流限制在2.2A左右(最多2.7A),但这只发生在3A以上。

我们在数据表解释中遗漏了哪些内容?

提前感谢您的支持。

Mathieu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathieu,

    您对规格的解释是正确的。 TPS2033D应将电流限制为最大值2.7A,典型值为2.2A。

    您是否确定安装的部件是TPS2033D,而不是TPS2034D?

    我询问的原因是,您描述的它们的行为与TPS2034D一致,并且两个部件是引脚对引脚兼容的。

    请允许
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    谢谢。 感谢您的快速回答。

    是的,这是我最初的想法。 我重新检查了封装标记并验证了芯片实际上是TPS2033D (从认证来源购买的组件)。

    请考虑随附的示波器捕获,更准确地描述我的问题:

    黄色:TPS2033的5V输入

    粉红色:TPS2033的5V输出

    橙色:TPS2033的输出电流

    请注意,捕获开始时显示短路情况。 它是我们通过缓慢手动降低连接到TPS2033输出的电阻负载值来施加的正弦VBUS电流缓慢斜坡的终点。

    橙色图上显示了两个标记:发生限制前的最大电流(约3.6A)和限制电流值(约2.2A)。

    一旦“触发”,该限制确实在2.2A左右(与TPS2033数据表一致),电流限制最初触发时远远超过该阈值(3.6A)。

    感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathiew,

    我尝试在该零件上找到设计人员,看看该零件中是否有闭锁电路,该电路可以解释为什么该零件的行为从第一个事件变为所有后续事件。

    可能需要几天时间才能回复您。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathieu,

    您是否可以尝试在第一次禁用事件后将电流降低到低于电流限制,然后在不关闭部件电源的情况下再次将其提升。 这将让我在等待内部回复时有更多的考虑。

    谢谢!
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck,您好!

    再次感谢您考虑我的问题。

    这是请求的捕获(蓝色:5V输入,紫色:5V输出,黄色:输出电流)。

    初始行为已确认。

    Mathieu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathiew,

    我找不到在TPS2033上工作的设计师;但是,我找到了能够解释该部件工作原理的设计师。

    该部件允许在最终直流电流限值2.4A之前的电流限值上进行直流过冲。 您正在执行的较慢的电流上升速度看起来不像对零件短路,直到电流变高。 如果您查看数据表中的图22,它将显示电流限制波形的形状,该形状与您所看到的范围捕获大致匹配。 该部件设计用于防止高速短路,同时不会对短期瞬变敏感。 如果您需要一个更精确的电流限制而不出现这种情况,我可以建议其他更适合您需求的部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Chuck的努力。

    我很担心这个芯片不能满足我的需求。

    我相信在下一次更新数据表时,我们将欢迎您使用几句澄清词语。