This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频混合器IC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665365/audio-mixer-ic

主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101

海防

是否有人建议IC与音频混合兼容,增益高于60dB且噪声低。

谢谢,此致,

普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prasad:

    我想问您几个有关您的申请的问题,以缩小建议范围:
    您要混合多少个信道?
    输入信号的性质是什么(数字或模拟)?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Ivan

    1.我需要6通道混音器。 前三个通道用于动态麦克风和冷凝器麦克风,其余三个通道用于线路输入。 所需的输出通道为两个。  

    2.每个通道需要大约60dB的增益。

    3.输入信号性质是模拟的。

    4.低噪音。

    谢谢,此致,

    普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普拉萨德

    在模拟到模拟应用中,我认为可能可以使用运算放大器(或其中的某些运算放大器)来实现此目的。 您可以在求和配置中设置运算放大器,以便将信号混合为一个模拟输出。
    在模拟到数字应用中,您应该了解我们的音频ADC。 TLV320ADC3101可以是一个选项。 要获得有关音频ADC和编解码器的更多帮助,您可以发布到Audio Converter论坛: e2e.ti.com/.../

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Ivan

    感谢您的回复。 我能知道适合我的应用的最佳运算放大器吗,就像我在上一篇文章中提到的那样。 具有大约60dB的高增益和低噪声。

    谢谢,此致,

    普拉萨德。