This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410电源序列

Guru**** 2546160 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665536/tusb3410-tusb3410-power-sequence

部件号:TUSB3410

我正在使用TUSB3410,外部振荡器和外部1.8V电源,如下URL所示。

e2e.ti.com/.../57.2186万

我想确定3.3V和1.8V电源是否有任何所需的顺序。

我的电路的电流序列使1.8V的电压低于3.3V电源,如以下波形图所示。

是否有此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这看起来很好;只需确保遵守4.6 节中数据表中详述的重置计时。

    -重置脉冲必须持续超过100US且小于30ms
    -取消确认重置前,时钟必须至少有效60US。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好A.Sakai:

    它们看起来很好,对于您的实施,还需确保VDD18电源必须具有0.1 μF Ω 旁路电容器,才能连接VSS (接地),以确保正常运行。 每个电源端子一个电容器足够,应尽可能靠近端子放置,以尽量减少迹线
    长度。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您的回答!