This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:启动时- PFBOUT缓慢衰减至0.5V,偏置不稳定

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664280/tlk110-on-boot-up---pfbout-slowly-decays-to-0-5v-rbias-unstable

部件号:TLK110

您好,

我正在使用一对TLK110芯片来运行ECAT通信,我看到负责ECAT输出的TLK110出现间歇性问题。

在正常操作中,芯片自动协商为100Mbps速率-针脚27吸入电流,LED亮起,我们可以与下游设备建立通信。

在故障模式下,我观察到以下内容:

1.针27不表示数据速率自动协商为100Mbps。 指示灯未打开。

2.偏置显示~1.5MHz的振荡时间~4秒,然后稳定到~0.7V

3. PFBOUT升至~1.7V,然后在~4秒的时间内线性衰减至~0.5V  

3.3V电源正常启动,并且在两种情况下都稳定,当芯片正常启动时,PFBOUT和Rbias在其正常工作电压范围内稳定。

您能否分享一下内部1.55V LDO (PFBOUT),RBIAS (1.215V,4.87kohm电阻)的功能,以及我们为什么会从芯片中看到这种现象?

谢谢!

Anthony Oliveti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TLK110内部需要1.55V电源来运行各种组件。  它具有内部LDO,可从3.3V产生1.55V电压。 此1.55V可在PFBOUT上使用,然后通过PFBIN1和PFBIN2供应给模块。

    几个问题:

    1.您是在外部使用单电源还是两个电源选项(提供1.55V电压)?

    2.如果使用单电源,是否可以尝试向PFBIN1和PFBIN2外侧馈送1.55V电压?

    2.您观察到这个问题的主板有多少块? 所有主板或其中一些主板?

    3.您提到观察到的问题是间歇性的? 意味着同一主板有时会连接,有时不会连接?

    4.您能否共享PHY示意图?

    此致,
    很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet您好!

    感谢您的回复。

    1.单一电源。

    2.我会尝试这个测试。

    3.我们在24块板中的2块板上看到了这个问题。 是的,这是正确的,有时主板会链接起来,有时不会链接。

    4.请参阅随附的示意图夹。

    此致,

    Anthony Oliveti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet,您好!

    将外部1.55V PSU馈入PFBIN1和PFBIN2似乎可以解决问题。
    Rbias是稳定的,我能够在之前间歇性故障的PCBA上持续建立ECAT通信。

    此偏置引脚为1.215V+/- 5 % 有何意义?
    您接下来会提出什么建议? 内部1.55V稳压器不稳定的原因是否有任何已知?

    此致,
    Anthony Oliveti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anthony:

    我们没有发现内部LDO的不稳定问题。 此外,

    A.该部件完全不工作或随着时间的推移而损坏(例如在测试几小时/天之后)。
    B. 在装配过程中您能想到的任何处理问题?

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet您好!

    答 据我所能说,它从未正常运作。 它总是间歇性地无法建立通信。
    B. 不是我能想到的。

    另外一条信息供您考虑:
    借助外部1.55V电源为PFBIN1/2供电,我能够模拟内部稳压器在"坏状态"下的响应。
    这不会导致Rbias引脚处出现1.5MHz的振荡。 您是否曾在Rbias上观察到此类振荡?

    此致,
    Anthony Oliveti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anthony:

    我们从未看到RBIAS引脚出现振荡。
    您能否将'Good (好)'和'Bad (坏)' PHY顶部的日期代码发送给我们?

    RBIAS用于我们当前的镜像。 如果不能保持这种状态,我们的车手就会被抛离。
    RBIAS和PFBOUT对于正常运行至关重要。