This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:更改电源电压范围

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665692/ds90lv804-change-voltage-supply-range

部件号:DS90LV804

您好,

如果将电源电压范围从“0V ~ 3.3V”更改为“-0.5V ~ 2.8V”,DS90LV804是否工作正常?
请告诉我理论上是否没有问题。
此外,我正在考虑通过将Vos从 1.18V@典型值降低 到 0.58V@典型值来使用DS90LV804。

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    这应该可以正常工作,以降低输出共模相对于GND的位置。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    感谢您确认。

    我明白了。

    此致,
    加藤