This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:带通带宽

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665072/tpic8101-bandpass-bandwidth

部件号:TPIC8101

您好,

我知道如何对TPIC8101带通滤波器的中心频率进行编程,但我如何确定带通滤波器的带宽?

谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信我找到了自己的答案:
    您可能已经有了这个答案,但我们最近在TPIC8101数据表中添加了一些有关带通滤波器的更多详细信息。 您可以在第18页的应用程序部分中看到它的传输功能。 您不能设置过滤器的带宽,但您知道Q因子与2.3 有关。
    Q = f_center/带宽

    发至:e2e.ti.com/.../39.0696万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其实,我还有一个问题。 我无法确定Q因子是否为常量。 Q是否随频率而变化?还是恒定? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    无论频率如何,Q都应与2.3 有关。 感谢您找到您原始问题的答案!

    -Clancy