This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1131EC:有关光纤10Gbps以太网的更多信息。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/665707/onet1131ec-more-information-on-10gbps-ethernet-over-optical-fibers

部件号:ONET1131EC

大家好,

我们是否有更多有关光纤上的10Gbps以太网的信息?

此致,

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamal:

    您特别需要哪些信息? 我们确实拥有一系列Onet器件,如激光驱动器,后置放大器,TIA和集成CDR,这些器件专为基于光纤的10G以太网而设计。 您可以在以下位置找到有关这些设备的更多信息以及已发布产品的列表:

    http://www.ti.com/interface/optical-networking-ic/overview.html

    希望这有所帮助。

    谢谢!

    SRI